This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:不带 I2C 的输出电压设置

Guru**** 2924830 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765074/tps65400-output-voltage-setting-w-o-i2c

器件型号:TPS65400

客户希望将 TPS65400用于 FPGA 偏置电源、但不希望使用 I2C 通信对输出电压进行编程。

 

客户:WW 等级

应用:电机驱动器控制板

输入:5V

输出:3.3V (>=1.5A)1.2V (>=1.5A)2.5V (>=0.3A)

PS:输出电压轨可以是固定值、也可以通过外部 I/O 引脚进行设置。 无需外部反馈电阻器。

 

1.是否有任何现有版本可满足上述输出电源轨的要求?

2.客户是否可以获得出厂时已编程的器件?

 

 

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    首先、始终需要外部反馈电阻器。 对于此应用、我建议使用默认基准电压(0.8V)和反馈电阻器来设置 Vout。 因此、无需对器件进行编程、也无需任何 I2C 控制。

    客户需要自行进行编程。 据我所知、他们通常使用套接字进行编程。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 是否可以在发货给客户之前对输出电压进行默认出厂设置? 或者是否可以创建特定的器件型号? 客户真的不喜欢在客户现场使用外部反馈电阻器和 I2C 编程! 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、脑

    但在这种情况下、无论您如何对器件进行编程、都需要使用外部电阻器来维持 Vout 调节。
    I2C 或编程只会更改 TPS65400中的 Vref。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理解! 因此、该器件可以作为一个独立器件工作、无需 MCU/FPGA 编程、对吧? 和默认基准 电压为0.8V。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、脑

    绝对正确! 当它用作独立器件时、所有寄存器设置都是默认值、您可以参阅数据表。
    谢谢!

    此致、
    Hao