Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400 客户希望将 TPS65400用于 FPGA 偏置电源、但不希望使用 I2C 通信对输出电压进行编程。
客户:WW 等级
应用:电机驱动器控制板
输入:5V
输出:3.3V (>=1.5A),1.2V (>=1.5A),2.5V (>=0.3A)
PS:输出电压轨可以是固定值、也可以通过外部 I/O 引脚进行设置。 无需外部反馈电阻器。
1.是否有任何现有版本可满足上述输出电源轨的要求?
2.客户是否可以获得出厂时已编程的器件?
此致
Brian