请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24618 主题中讨论的其他器件: bq24600
大家好、团队成员
我的客户 Autel 使用 BQ24618为3节电池充电、每节电池为4.35V。
因此、它们将反馈电阻器调整为22.1K 和4.22K、这可以将 VBAT 充电设置为高达13.05V。
但测试结果显示、充电电压仅达到12.6V、似乎仅接受4.2V/节。
充电电流约为4A。
您能否仔细检查 BQ24618是否支持>4.2V 的电池电压?
我发现 BQ24600看起来可能支持4.35V、它是不是正确的选择?