This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:3节电池(4.35V*3)只能充电高达12.6V

Guru**** 2539830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764718/bq24618-can-only-charge-up-to-12-6v-for-3-cell-4-35v-3

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件: bq24600

大家好、团队成员

我的客户 Autel 使用 BQ24618为3节电池充电、每节电池为4.35V。

因此、它们将反馈电阻器调整为22.1K 和4.22K、这可以将 VBAT 充电设置为高达13.05V。

但测试结果显示、充电电压仅达到12.6V、似乎仅接受4.2V/节。

充电电流约为4A。

您能否仔细检查 BQ24618是否支持>4.2V 的电池电压?

我发现 BQ24600看起来可能支持4.35V、它是不是正确的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harson、
    根据数据表的说明、BQ24618应该支持不同的电池电压电平。 您能否帮助测量 VFB 引脚电压以检查电压电平? 是2.1V 还是更低?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    我要求客户验证 VFB 分压器的值、他们没有问题。

    则电压应为2.02V。

    当使用万用表测量 VBAT 为12.6V 时、我将更新您的电压。

    根据我们的设计、VFB = 4.22/(4.22+22.1)* 13.05 = 2.09V。

    通过 ti web 的计算工具:

    BQ24618的 VCELL 不可调、但具有固定值。 在 BQ24600中、它能够更改为4.35V。

    这就是我对 BQ24618的 VFB 感到困惑的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这对我来说很奇怪。 所以、我会请 Joel 提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paul
    这个问题已经证明、VIN 不足以为13.05V 充电。
    客户的适配器仅为~13.1V。 当电压升高到更高时、VBAT 可充电至13.05V。
    感谢您的帮助。