This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:充电电流在轻负载时振荡

Guru**** 2768115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764340/bq25700a-charge-current-oscillated-with-light-load

器件型号:BQ25700A

充电电流振荡进入 CV 模式;开关至 PFM 模式导致振荡?

充电电流降至0.13A、开始振荡;

向高于0.25A 的系统添加负载、充电电流不会振荡。

是否有一些寄存器禁用 PFM 模式或如何解决此问题?

谢谢

BR

Jellye2e.ti.com/.../BQ25700-issue-_2800_2_2900_.docxe2e.ti.com/.../BQ25700-issue-_2800_2_2900_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Jelly、

    您无法禁用 PFM 模式。 您可以尝试使用 ChargeOption0 - 12h[10]中的 EN_OOA 位将最小 PFM 频率增加到25kHz。 但是、这可能无法完全消除您看到的纹波。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jelly、

    对于我来说、您的观察结果对我来说是正常的、因为充电器在 PFM 模式下运行。 如果您担心纹波电压、可以在系统侧添加更多大容量电容器以降低纹波电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    禁用25kHz 限值、轻负载时充电电流仍然存在、保持振荡频率高于25kHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jelly、

    我采用了一些示波器捕获来将您的结果与 EVM 进行比较。  在极轻负载 PFM 下、我还会看到0-300mA 的电流纹波。  VSYS = 0时、在 CV 模式下、逐渐增加 VBATT 以减少 IBATT、执行以下操作

    与您的示例一样,在非常轻的负载下,电流范围介于0 -> 300mA 之间。  当我应用 OOA 时、效果很小。  

    正如 Joel 和 Paul 所说、这是由于在 PFM 模式下运行时纹波增加。  这是1A 充电时的纹波、(0A VSYS)

    (红色数学是 VSYS - VBATT)。  您可以看到大约50mA 的纹波。  

    充电电流为0.1A 时、PFM 脉冲的传播距离远(请注意时基的变化)、从而导致纹波增加。  此外、由于充电电流本身在下降、此纹波变得更加明显。

    在此缩放中、您可以看到0至300mA。  

    我相信您的结果与 EVM 和器件在极轻负载下的预期行为一致。

    此致、

    Steve