This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:将&quot 添加到 Vin"和&quot 添加到 Vout"以实现静态电流、静态最小化

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763671/tps63070-datasheet-clarification-of-into-vin-and-into-vout-for-quiescent-current-quiescent-minimisation

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS63020

大家好、

我正在设计降压/升压转换器、TPS63070看起来符合规格。 我必须仔细规划系统静态电流、因为很难满足低功耗规格。 数据表中的报价-

Iq 静态电流 输入电压;IOUT= 0mA、
VEN = VIN = 6V、PFM
VOUT = 5V;Tj =-40°C 至85°C
54 103. μA μ A
Iq 静态电流 输入电压;IOUT= 0mA、
VEN = VIN = 6V、PFM
VOUT = 5V;Tj =-40°C 至125°C
133. μA μ A
Iq 静态电流 VOUT;IOUT= 0mA、
VEN = VIN = 6V、VOUT = 5V、PFM
TJ =-40°C 至85°C
5. 9. μA μ A
Iq 静态电流 VOUT;IOUT= 0mA、
VEN = VIN = 6V、VOUT = 5V、PFM
TJ =-40°C 至125°C
17. μA μ A
ISD 关断电流 VEN = 0V;Tj =-40°C 至85°C;
VIN = 5V
2. 12. μA μ A
ISD 关断电流 VEN = 0V;Tj =-40°C 至85°C 26 μA μ A

"into VOUT"是什么意思? 在我看来、在 Vout 处将电源或电压放回器件中并不是一个好主意! 至少根据书中的所有降压/升压拓扑。

5V 馈入 Vout 时的静态电流远低于关断时的芯片。

请任何人澄清并传递有关在芯片关断时最大限度减小电流的任何提示吗?

此致、

Rob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、您好!

    一些内部块连接到 VOUT。 因此、有一个电流流入 VOUT 引脚(来自输出电容器)。 能量将在开关期间从输入传输到输出。 请注意、IQ 是在器件未切换时定义的。
    请查看此文章 :www.ti.com/.../slyt412.pdf

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Julian、

    我看到您发送的应用手册链接也位于 TPS63070主网页上的应用手册列表中。 根据我的理解、Vout 静态电压的第二组图是器件在开关周期之间从输出滤波电容器汲取的电流量。

    幸运的是、我不必担心125C 的静态数值、因为该应用适用于负载为100mA、工作占空比较低的50C 最大环境温度。

    26uA 的最大关断电流规格为16V、85C。 我希望在10.5V、50C 时它会更低? 该系统由7节串联的大碱性电池供电。

    此致、

    Rob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、您好!

    在较低温度下、关断电流较低。 在高达50°C 的环境温度下、关断电流最大为14.3uA

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Julian、

    我将把14.3uA 降至我的系统关断电流估算值。 该电路是之前 TPS63020版本中需要更高电源电压范围的更新。

    我想您现在可以关闭此主题吗?