请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 主题中讨论的其他器件: TPS63020
大家好、
我正在设计降压/升压转换器、TPS63070看起来符合规格。 我必须仔细规划系统静态电流、因为很难满足低功耗规格。 数据表中的报价-
| Iq | 静态电流 | 输入电压;IOUT= 0mA、 VEN = VIN = 6V、PFM VOUT = 5V;Tj =-40°C 至85°C |
54 | 103. | μA μ A | |
| Iq | 静态电流 | 输入电压;IOUT= 0mA、 VEN = VIN = 6V、PFM VOUT = 5V;Tj =-40°C 至125°C |
133. | μA μ A | ||
| Iq | 静态电流 | VOUT;IOUT= 0mA、 VEN = VIN = 6V、VOUT = 5V、PFM TJ =-40°C 至85°C |
5. | 9. | μA μ A | |
| Iq | 静态电流 | VOUT;IOUT= 0mA、 VEN = VIN = 6V、VOUT = 5V、PFM TJ =-40°C 至125°C |
17. | μA μ A | ||
| ISD | 关断电流 | VEN = 0V;Tj =-40°C 至85°C; VIN = 5V |
2. | 12. | μA μ A | |
| ISD | 关断电流 | VEN = 0V;Tj =-40°C 至85°C | 26 | μA μ A |
"into VOUT"是什么意思? 在我看来、在 Vout 处将电源或电压放回器件中并不是一个好主意! 至少根据书中的所有降压/升压拓扑。
5V 馈入 Vout 时的静态电流远低于关断时的芯片。
请任何人澄清并传递有关在芯片关断时最大限度减小电流的任何提示吗?
此致、
Rob。