Other Parts Discussed in Thread: UC1834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC1834 您好、TI、
AM 对 UC1834器件进行测试、并将电路设计为可独立工作模式(高达200mA 负载)和带导通元件(高达5A 负载)。 此外、我还设计了反馈电路、以获得3V、12V 和20V 等不同输出。 但独立测试用例无法获得稳压输出电压。 在使用导通元件进行测试时、可调节输出被调节。
在独立测试中、UC1834是否可用于获得不同的输出电压?
下面是独立测试电路
此致、
Swamy M.