This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:数据表 P26上的布局信息

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764749/tps51200-layout-information-on-the-datasheet-p26

器件型号:TPS51200

大家好

如果我们问 TPS51200、您会介意吗?

描述为"在 DDR VTT 应用中、将 VO SENSE 迹线连接到 DIMM 侧、以确保 DIMM 侧的 VTT 电压得到良好调节。" 数据表 P26中。


 将 VO SENSE 迹线连接到 DIMM 侧意味着什么?
我们找不到 DIMM 表示的内容。DDRX 内存?
VOSNS 引脚是否应尽可能靠近 DDR 存储器的端接引脚?


VO SENSE 迹线是否意味着它是 VOSNS 引脚的迹线?


此致、

大田松本


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    1. DIMM 指 DDR 内存。  

    最好将 VOSNS 引脚连接到 DDR 侧。  

    2.是的、VO SENSE 迹线表示 VOSNS 引脚的迹线。  

    谢谢