Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 大家好
如果我们问 TPS51200、您会介意吗?
描述为"在 DDR VTT 应用中、将 VO SENSE 迹线连接到 DIMM 侧、以确保 DIMM 侧的 VTT 电压得到良好调节。" 数据表 P26中。
将 VO SENSE 迹线连接到 DIMM 侧意味着什么?
我们找不到 DIMM 表示的内容。DDRX 内存?
VOSNS 引脚是否应尽可能靠近 DDR 存储器的端接引脚?
VO SENSE 迹线是否意味着它是 VOSNS 引脚的迹线?
此致、
大田松本