请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 尊敬的先生:
我在 BQ76PL455A-Q1 ADC 输入的 Vsense 之间存在内部问题、当我们的 PCB 板上没有元件时、仅放置此 IC、如果我们测量 Vsense 之间的电阻、有时结果良好、有时结果会有缺失值、 根据我们的经验,在所有这种 Vsense 1-2,2-3的每次电阻测量上,我们测量的电阻为1,800 M 欧姆。。 15-16、但有时我们发现不一致的电阻测量 示例 Vsense 6-7和13-14测量的电阻大约为0.7 M 欧姆(有时为1、2兆欧或其他值)、 这使得 ADC 测量误差在我们手动测量 Vsense 上的电压时也不正确(BQ76PL455A-Q1 IC 上的硬件问题)、无论这种不一致性如何(大约50%)、请给我一些建议。