This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:Vsense1-2、2-3之间的内部电阻… 15-16.

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762893/bq76pl455a-q1-internal-resistance-between-vsense1-2-2-3-15-16

器件型号:BQ76PL455A-Q1

尊敬的先生:

我在 BQ76PL455A-Q1 ADC 输入的 Vsense 之间存在内部问题、当我们的 PCB 板上没有元件时、仅放置此 IC、如果我们测量 Vsense 之间的电阻、有时结果良好、有时结果会有缺失值、 根据我们的经验,在所有这种 Vsense 1-2,2-3的每次电阻测量上,我们测量的电阻为1,800 M 欧姆。。 15-16、但有时我们发现不一致的电阻测量 示例 Vsense 6-7和13-14测量的电阻大约为0.7 M 欧姆(有时为1、2兆欧或其他值)、 这使得 ADC 测量误差在我们手动测量 Vsense 上的电压时也不正确(BQ76PL455A-Q1 IC 上的硬件问题)、无论这种不一致性如何(大约50%)、请给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Heryadi、

    欢迎来到 TI-E2E 论坛、感谢您提出这个问题! 您能否提供设计的详细信息/原理图、您是否正在使用我们的 EVM? 我在我们的几个 EVM 上没有看到此错误。 您手动测量的 ADC 测量误差与器件读取的误差有多大? 我看到您可能尝试附加某些文档、但未能正确附加-您是否可以尝试通过文本框菜单中的选项附加?

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的泰勒:

    感谢您的回复、我们不使用 EVM、 但我们将 EVM 原理图用作基本设计(相同比例大于90%)、我认为问题已经解决、这是因为我们使用化学液体清洁剂清洁 PCB、以及 IC 在 PCB 上的放置质量(我们手动完成) 、提前感谢。

    此致

    Heryadi (印度尼西亚)