This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2330:将 TPS2330用作电源开关

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761425/tps2330-tps2330-as-a-power-switch

器件型号:TPS2330

我正在尝试将 TPS2330用作电源开关。 我有一个由12V 电池供电的系统。 我想通过切换 TPS2330的使能引脚来控制总功率(大约3A)的开/关。 然后、我想在系统的另一个电流桥臂(大约1A)上执行与总功率下游相同的操作。 我无法使其正常工作。 是否有人使用此器件执行过任何类似的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olen、

    热插拔控制器不适用于开关应用。 当器件 μA 时、内部电荷泵电路通过提供大约15 μ A 的电流来上拉栅极引脚。 导通压摆率取决于栅极端子上存在的电容。 开关应用需要更高的拉电流。
    我们尚未看到任何人将热插拔控制器用于此类应用。 您能解释一下在使用此电路时遇到了哪些问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、感谢您的回复。  我附上了一个简化的方框图和我尝试工作的说明...

    e2e.ti.com/.../Power-Switch-Application-Block-Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这里是我为 U500和 U501开发的电子表格(使用 TI 工具)。  我将连接示波器、开始查看波形。

    e2e.ti.com/.../U501_5F00_HotSwap_5F00_tps23xx_5F00_tool.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我只能在 time...e2e.ti.com/.../U500_5F00_HotSwap_5F00_tps23xx_5F00_tool-.xls 上上传一个文件附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我捕获了以下波形对。 启用 TPS2330后、我将在 VREG 引脚处测量4.1V 电压。  栅极上有470pF 的电容。 然而、一旦芯片被启用、我将看到没有为这个电容器充电的电压上升。 这些波形是在空载条件下捕获的。 然后、在 Q500的主系统输出端使用2A 负载和94uF 负载电容再次捕获。

    EnableSwitchedON_GATE (空载):

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EnableSwitchTransition 为低电平(启用)、具有栅极信号(包括2A 负载和94uF 负载电容):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EnableSwitch调度 ON_Timer (空载):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EnableSwitchTransition 为低电平(启用)、具有计时器信号(包括2A 负载和94uF 负载电容):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么关于如何使其发挥作用的想法或想法? 此外、如果有其他解决方案可用于我所介绍的基本电源开关应用、我将欢迎您提出任何建议。 谢谢! Carl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    感谢您分享电源开关应用方框图、设计计算器和波形。 从您的设计计算器中、我找不到热插拔不应打开 FET 的任何原因。 您能否分享本节的原理图?
    此外、您能否在同一波形中共享 Vin、EN/、GATE 和 Vout 的快照?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、谢谢。  这是原理图。  请注意、J500的引脚1和2之间有一个机械开关(未显示)、可在 Q502晶体管上进行开关以启用 TPS2330。

    e2e.ti.com/.../SystemPowerHotSwapCircuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、U510器件只需根据 TPS2330的 PWRGD 控制 LED 指示灯。  但当然、它永远不会打开。  下面是使能信号与输入电压一起切换至低电平("打开")的波形、该电压从11.97V 开始一直保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、这里是使能信号切换至低电平("ON")以及从0V 开始绝不会改变的 Vout。  很抱歉、我无法在同一个图上获得全部四个波形。  我的示波器探头没有足够的分接电缆。  请告诉我您的想法。  谢谢、Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    原理图看起来也很好。 当 FET 关断时、您可以在输出端添加肖特基二极管来续流负载。
    看到计时器和门都没有上升、这是令人惊讶的。 典型的"接通延迟时间、使能"为85us。 因此、栅极至少应在最后一个 EN 低电平之后开始斜升。
    您能否检查电路板上电路的导通性?
    此外、请尝试更换 IC、以确保板载 IC 未损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    您能否就此问题向我们提供最新信息? 您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)