Other Parts Discussed in Thread: TPS2330
我正在尝试将 TPS2330用作电源开关。 我有一个由12V 电池供电的系统。 我想通过切换 TPS2330的使能引脚来控制总功率(大约3A)的开/关。 然后、我想在系统的另一个电流桥臂(大约1A)上执行与总功率下游相同的操作。 我无法使其正常工作。 是否有人使用此器件执行过任何类似的应用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Praveen、感谢您的回复。 我附上了一个简化的方框图和我尝试工作的说明...
此外、这里是我为 U500和 U501开发的电子表格(使用 TI 工具)。 我将连接示波器、开始查看波形。
Praveen、谢谢。 这是原理图。 请注意、J500的引脚1和2之间有一个机械开关(未显示)、可在 Q502晶体管上进行开关以启用 TPS2330。