This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:输出电压不一致

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763529/tps63060-vout-not-consistent

器件型号:TPS63060

您好!

  我们使用 TPS63060为主板上的嵌入式调制解调器维持5.0VDC 的开关电源。

TPS63060和主板的电源:4 x D 节(碱性)=6.1 VDC

调制解调器通电时的电源要求:平均约175mA @ 5VDC ,发送时峰值为300mA,我们需要打开调制解调器10秒钟左右才能进行传输,并在 TPS6360上通过 EN 启用/禁用后完全关闭。  

  我们根据下面显示的布局和原理图制造了大约10个 PCB (在圆凸/散热焊盘的每侧各有4个手指)。 每个电路板都表现出 TPS63060不同的输出电压特性。 对于初始测试、我们让 TPS63060的 EN 始终为高电平/使能、并且不切换 EN 以从 TPS63060创建切换输出(主板上的 PIC18F4620微控制器将 TPS63060的 EN 设置为高电平)。

a:某些电路板的初始输出电压为5.1VDC (最小负载为1-3 MOhm 电阻)、但在调制解调器作为负载时、输出电压会产生鼻压、输出电压降至约2VDC、调制解调器以大约3.5VDC 的电压关闭、因此没有负载、但输出电压永远不会反弹。

b.在同一批次的其他一些电路板上、Vout 保持5.1VDC、而调制解调器作为负载出现、但仅在第二个下电上电时、 即:从 D 单元为主电路板上电、主板工作、但 TPS 的 Vout = 0至0.2VDC。 重新启动电源,它将第二次工作并保持5.0VDC。 在第二个下电上电后、EN 开/关始终提供所需的 Vout。 但为什么需要第二个循环通电?? 它几乎像一些电容器需要进行一些充电、因此在第二个电源周期中存在电荷累积时、它可以正常工作。 如果我关闭主板几分钟,然后重试相同的问题...需要重启电源。 但是、如果我在几秒钟内重试、则不需要第二次下电上电

图1:原理图

图2:仅限 TPS63060组件的部分 PCB 布局。

请提供建议!

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 DD、
    从布局图中、我无法判断 PowerPAD 是否正确连接到 GND。 我看不到将其连接到不同层的过孔。

    您能否共享光绘文件(或类似文件)? ->您可以将主题作为主题发送到 lbs_request@list.ti.com。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果存在一些问题、下面是上述器件的组件列表/制造商器件型号:
    C3和 C4:10 μ F、25V、10% Murata 陶瓷电容器件型号 GRM31CR61E106KA12L
    C5、C11和 C6:100nF、50V、Kemet 10%陶瓷电容器件型号 C0603C104K5RACTU
    C7、C8、C9和 C10:22uF、6.3V 20% AVX 器件型号06036D226MAT2A
    C12:来自 Kemet 的10pF、25V 10%陶瓷电容器件型号 C0603C100K3GACTU
    C13:220pF 16VDC 5% Panasonic 薄膜电容器件型号 ECU-U1C221JX5
    R1、R2和 R4:1Mohm、0.5% 0.33W 厚膜电阻器、来自 KOA 器件型号 SG73G1JTTD1004D
    R3:来自 Vishay 器件型号 TNPW06031KBEEA 的111K Ω 0.1% 125mW 薄膜电阻器
    L1:1uH、10% Murata 器件型号 LQH31MN1R0K03L、然后使用 Coilcraft # XFL4020-102MEC 的1uH 20%电压进行开关、以增加最大直流电流并降低电阻
    U3:开关稳压器2.5V 至12V 输入电压、2.25A SW Crnt Limit、部件号 TPS63060DSCR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、
    刚发送的电子邮件中包含您请求的项目。 此外、我还更新了以下器件列表。
    谢谢
    DDA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DDA、

    感谢您提供光绘文件。
    PGND/电源焊盘似乎悬空/未连接至 GND。 您能确认吗?
    如果是这种情况、它可以解释您描述的现象。 在这种情况下、GND (引脚7)和 PGND 的电势不相同、这会导致错误行为。 请查看数据表中的建议布局。 www.ti.com/.../layout

    此外、电路板上的电源和 GND 布线也非常薄。 为了降低阻抗、建议使用较粗的布线或平面/覆铜。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、
    感谢您的更新、您还有其他问题吗?
    比如任何部件的间距或规格? 我不希望在不完全确定问题是否有可能得到解决的情况下运行 PCB 制造的另一个迭代。
    谢谢
    最棒的
    DD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 DD、

    这是不幸的、但在 PCB 制造之前、您一定可以再次在这里发布布局审阅。
    遗憾的是、我们没有针对降压/升压器件的布局指南、但下面介绍了一些要点: www.ti.com/.../slva773.pdf

    周围组件的规格对我来说很合适。

    您可能能够将 TPS63060放置得更远一点、这样您就可以在 PowerPAD 和电路板接地(靠近器件)之间焊接一根蓝色导线。 这肯定不是完美的、但它可以为您提供一个评估它是否正常工作的估计值(轻负载应该正常)。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 DD、

    我要关闭此主题。 如果您有其他问题、请再次发帖。

    此致、
    Julian