您好!
我们使用 TPS63060为主板上的嵌入式调制解调器维持5.0VDC 的开关电源。
TPS63060和主板的电源:4 x D 节(碱性)=6.1 VDC
调制解调器通电时的电源要求:平均约175mA @ 5VDC ,发送时峰值为300mA,我们需要打开调制解调器10秒钟左右才能进行传输,并在 TPS6360上通过 EN 启用/禁用后完全关闭。
我们根据下面显示的布局和原理图制造了大约10个 PCB (在圆凸/散热焊盘的每侧各有4个手指)。 每个电路板都表现出 TPS63060不同的输出电压特性。 对于初始测试、我们让 TPS63060的 EN 始终为高电平/使能、并且不切换 EN 以从 TPS63060创建切换输出(主板上的 PIC18F4620微控制器将 TPS63060的 EN 设置为高电平)。
a:某些电路板的初始输出电压为5.1VDC (最小负载为1-3 MOhm 电阻)、但在调制解调器作为负载时、输出电压会产生鼻压、输出电压降至约2VDC、调制解调器以大约3.5VDC 的电压关闭、因此没有负载、但输出电压永远不会反弹。
b.在同一批次的其他一些电路板上、Vout 保持5.1VDC、而调制解调器作为负载出现、但仅在第二个下电上电时、 即:从 D 单元为主电路板上电、主板工作、但 TPS 的 Vout = 0至0.2VDC。 重新启动电源,它将第二次工作并保持5.0VDC。 在第二个下电上电后、EN 开/关始终提供所需的 Vout。 但为什么需要第二个循环通电?? 它几乎像一些电容器需要进行一些充电、因此在第二个电源周期中存在电荷累积时、它可以正常工作。 如果我关闭主板几分钟,然后重试相同的问题...需要重启电源。 但是、如果我在几秒钟内重试、则不需要第二次下电上电
图1:原理图
图2:仅限 TPS63060组件的部分 PCB 布局。
请提供建议!