请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 默认情况下、我将 RSR=20m Ω 而不是10m Ω
我 无法使用集成 ADC 读取正确的电流和电压(有一个系数 x2)、同时我将 REG0x31[2]设置为逻辑高电平。
是否有任何解释问题的想法?
此致、
Paul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
默认情况下、我将 RSR=20m Ω 而不是10m Ω
我 无法使用集成 ADC 读取正确的电流和电压(有一个系数 x2)、同时我将 REG0x31[2]设置为逻辑高电平。
是否有任何解释问题的想法?
此致、
Paul