This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:RSR 和 ADC

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762197/bq25703a-rsr-and-adc

器件型号:BQ25703A

默认情况下、我将 RSR=20m Ω 而不是10m Ω

我 无法使用集成 ADC 读取正确的电流和电压(有一个系数 x2)、同时我将 REG0x31[2]设置为逻辑高电平。

是否有任何解释问题的想法?

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Paul、

    您能否提供充电器设置的寄存器转储? 让我们从那里开始、我们可以尝试重复它。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布答复或在该线程已锁定时创建新线程。