This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:与2个平行的铝塑封电池配合使用?

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764585/bq25895-used-with-2-aluminum-laminated-battery-in-parallel

器件型号:BQ25895

您好!

我的客户希望将 BQ25895与 铝塑封电池配合使用。

电池组是内置保护板的单节电池。

但现在他们发现电池组容量不够、不建议使用容量更大的新电池。

他们想知道是否可以并行使用两个电池组。 它不是一个电池组、具有2节电池并联。 它是两个并联的电池组、每个电池组是单节电池。

他们担心两个电池组之间的平衡不够好、例如、一个电池组的电压可能达到4.25V、而另一个电池组的电压刚刚达到4.15V。

您是否听说过并联使用两个电池组的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    保护电路电阻的变化可能会导致每个电池组中的电池电压差异很小。 使用两个电池组的方法似乎可以、因为电池组终端是相同的。 您确实需要确保两个电池组电压相同、以便首次将其并联。