Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 您好!
我的客户希望将 BQ25895与 铝塑封电池配合使用。
电池组是内置保护板的单节电池。
但现在他们发现电池组容量不够、不建议使用容量更大的新电池。
他们想知道是否可以并行使用两个电池组。 它不是一个电池组、具有2节电池并联。 它是两个并联的电池组、每个电池组是单节电池。
他们担心两个电池组之间的平衡不够好、例如、一个电池组的电压可能达到4.25V、而另一个电池组的电压刚刚达到4.15V。
您是否听说过并联使用两个电池组的情况?