This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:LP8861-Q1

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764120/lp8861-q1-lp8861-q1

器件型号:LP8861-Q1

我想使用该部件、该部件的电流低至每个输出10mA。  数据表指定 Riset = 2342/(Iout - 2.5)并指出最大 Riset 应为129K 欧姆。  但是、在开发板用户指南中、Riset 的值在 Riset = 2000/(Iout-2.5)给出。  它还显示了一个图表、其中 Riset 超过140K、Iout 约为10mA。  这是什么?  我可以实际做些什么?  LED 规格的最大电流为20mA。  我用8个 LED 灯串来设置它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    首先、很抱歉对 Riset 的计算公式造成混淆。 实际上、EVM 用户指南中的公式是正确的、如下所示。 理论上、该器件可在每通道10mA 电流下使用。 只是电流精度可能不是很好。 并且无法保证电流精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  因此、很清楚、根据您提供的计算结果、我可以使用240K 欧姆电阻器来获得10mA 电流(尽管不准确)。  数据表建议的最大值为129千欧、这将得到19mA (太多了!)。  只要误差相当接近10mA、我就可以接受20%甚至30%的误差。  那么、Riset 的240k Ω 电阻器是可以的吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 因此、很清楚、根据您提供的计算结果、我可以使用240K 欧姆电阻器来获得10mA 电流(尽管不准确)。 数据表建议的最大值为129千欧、这将得到19mA (太多了!)。 只要误差相当接近10mA、我就可以接受20%甚至30%的误差。 那么、Riset 的240k Ω 电阻器是可以的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您可以使用240kohm 电阻器获得大约10mA 的电流。 电流精度尚未经过仿真和验证。 可以是20%、甚至是30%。