请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8861-Q1 我想使用该部件、该部件的电流低至每个输出10mA。 数据表指定 Riset = 2342/(Iout - 2.5)并指出最大 Riset 应为129K 欧姆。 但是、在开发板用户指南中、Riset 的值在 Riset = 2000/(Iout-2.5)给出。 它还显示了一个图表、其中 Riset 超过140K、Iout 约为10mA。 这是什么? 我可以实际做些什么? LED 规格的最大电流为20mA。 我用8个 LED 灯串来设置它们。