Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS43061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61178 主题中讨论的其他器件: TPS43061
您好!
我希望将 TPS61178用于具有以下规格的转换器:
VIN = 8V 至16V
VOUT = 18V
Iout_max = 3A
在输出负载上、将有一个大约1000uF 的大容量电容。 是否可以正确配置负载断开、以便在数据表提到的3ms 启动时间内处理流入该大容量电容的浪涌电流? "否则、如果断开 FET 无法在3ms 内导通、TPS61178x 无法正常启动。" (数据表第25页)。
谢谢、
Evan