This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:大电容负载断开

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762430/tps61178-load-disconnect-with-large-capacitance

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TPS43061

您好!

我希望将 TPS61178用于具有以下规格的转换器:

VIN = 8V 至16V

VOUT = 18V

Iout_max = 3A

在输出负载上、将有一个大约1000uF 的大容量电容。 是否可以正确配置负载断开、以便在数据表提到的3ms 启动时间内处理流入该大容量电容的浪涌电流? "否则、如果断开 FET 无法在3ms 内导通、TPS61178x 无法正常启动。"  (数据表第25页)。

谢谢、
Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、
    请参阅应用'www.ti.com/.../slva940.pdf"、优化驱动 PFET 的 RC 滤波器以限制浪涌电流。

    3A 是脉冲电流还是持续电流? 我担心 IC 在此高功率输出应用中的热性能。 我建议应用 EVM 进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3A 连续运行几分钟。 是否还有任何其他选项包括集成负载断开、或者或许我更喜欢使用专用升压和分立式负载断开 FET 来断开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、
    几分钟是开关电源的持续电流。 TPS43061等器件应该是更好的解决方案。 则需要分立式负载断开 FET。