This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:VCIN 为24V 时、VCC 为0V 是否没有问题?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763330/lmg5200-is-the-situation-is-no-problem-that-vcc-is-0v-when-vcin-is-24v

器件型号:LMG5200

您好!

我的客户希望确认客户的电源状况没有问题。

当连接到24V 的 VIN 引脚时、Therese 项目的情况是 LMG52200的 VCC 引脚连接0V。 这种情况是否没问题? 在这种情况下、PWN 输入引脚(HI 和 LO)都为低电平。

我在 E2E 中找到了以下主题。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/515854/1881294?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMG5200%20VCC#1881294

我对这条线程的理解是、PLMG5200无法接受 我客户的情况、但幸运的是、LMG5200的生产版本没有问题。 这种理解是不是 currect?

我很期待收到您的回复。

谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    你是对的。 目前、LMG5200的最终版本在您的客户使用的加电顺序方面没有问题。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lixon-San、您好!

    感谢您的快速回答。

    很抱歉、我让您感到困惑。
    此 VIN VCC 情况不在加电序列中。 这是在断电情况下。
    换句话说、当 VIN 引脚为24V 时、VCC 引脚的电压将从5V 变为0V。
    这种情况是否没有问题?

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    对于 LMG5200、您在此处提到的运行条件应该正常。  

    谢谢、