Other Parts Discussed in Thread: LMG5200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG5200 您好!
我的客户希望确认客户的电源状况没有问题。
当连接到24V 的 VIN 引脚时、Therese 项目的情况是 LMG52200的 VCC 引脚连接0V。 这种情况是否没问题? 在这种情况下、PWN 输入引脚(HI 和 LO)都为低电平。
我在 E2E 中找到了以下主题。
我对这条线程的理解是、PLMG5200无法接受 我客户的情况、但幸运的是、LMG5200的生产版本没有问题。 这种理解是不是 currect?
我很期待收到您的回复。
谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi