This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:密封至非密封代码与未密封至完整代码相同,因此导致 unsaled_full_access 失败

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764274/bq34z100-g1-sealed-to-unsealed-code-is-the-same-with-unsealed-to-full-code-then-cause-the-unsealed_full_access-failed

大家好、  

如您所见,我发现当我将  密封代码设置为非密封 代码时,代码与未密封代码设置为完整代码相同,两者都是19491001,我无法再获得芯片的完全访问权限。 我查阅了所有数据表和软件 Manuel,没有任何地方提到这两个代码应该是不同的,如果这是错误? 在这种情况下,我如何才能重新获得全部访问权限。 如果这两个代码应该不同。 我认为至少该软件应该提供一些升级以提醒。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户3993424:

    请勿将 unseal 和 unseal full access 密钥设置为相同的值。

    请确保解封密钥是唯一的、且解封完整访问密钥是唯一的。

    此外、请确保这些密钥对于数据表中表2的 CNTL 数据列中的命令 founds 也是唯一的、位于 www.ti.com/.../bq34z100-g1.pdf

    需要更换该器件: www.ti.com/.../

    此致、
    Bryan Kahler