请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
如您所见,我发现当我将 密封代码设置为非密封 代码时,代码与未密封代码设置为完整代码相同,两者都是19491001,我无法再获得芯片的完全访问权限。 我查阅了所有数据表和软件 Manuel,没有任何地方提到这两个代码应该是不同的,如果这是错误? 在这种情况下,我如何才能重新获得全部访问权限。 如果这两个代码应该不同。 我认为至少该软件应该提供一些升级以提醒。
此致。