This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217不再生成任何电压

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764444/tps65217-tps65217-not-generating-any-voltages-anymore

器件型号:TPS65217

您好!

我的团队最近开发了基于 Sitara 的电路板(类似于 BeagleBone Black)、其中一个电路板不再生成任何电压。

它最初有一个设计错误、SYS1和 SYS2引脚被馈电5V、因此它不会启动。 我修复了以下问题:通过将迹线标记到这些引脚、现在所有其他 LDO 和直流输入都由5V 输入供电、而不是由 SYS1/2提供。 这对我来说是正确的。 我能够看到 ROM 代码 正常工作、并且能够在电路板上加载 SPL。

我的问题是、其中一个电路板最近停止生成电压、尽管它具有所有正确的连接。 在进行一些探测之后、我能够看到 SYS1/2引脚输出1V 电压(TPS 一点也不热)、这向我表明它正在尝试执行某项操作、但它只是无法执行任何操作。 如何进一步调试此问题? 我的 TPS 是否死了、我应该更改它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里可能会发生一些事情。

    SYS 电压大约为~1V、因为 VIO 在 PMIC 之外被驱动为高电平、并且有一条从 VIO 到 SYS 的泄漏路径。 交流至 SYS 开关关闭、但泄漏路径允许 SYS 引脚上存在低电压(通常约为1V-1.5V)。

    您可以检查 PWR_EN 引脚电压。 如果您的大多数电路板正常工作、那么我假设 PMIC_PWR_EN 信号被处理器正确驱动为高电平。 但是、如果 PWR_EN 引脚电压在上电后持续5秒处于低电平、则会导致 PMIC 进入关断或睡眠状态。

    另一件可能发生的事情是、您执行了非常快的下电上电(以<1s 为单位)、并且 PMIC 卡在锁定状态。 如果您快速循环通电到交流电源、则看起来会发生掉电事件(请参阅此应用手册 www.ti.com/.../slva901)。 通过从外部分立式 LDO 生成 VIO 可以使这个问题变得更糟、因为当 PMIC 处于断电状态时、SYS (和 BAT 上的)上的电压恰好会下降到低于 UVLO 设定点(3.3V)、但保持在0.8V 以上。 上述应用手册中还介绍了此问题的解决方法。