请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 您好!
我的团队最近开发了基于 Sitara 的电路板(类似于 BeagleBone Black)、其中一个电路板不再生成任何电压。
它最初有一个设计错误、SYS1和 SYS2引脚被馈电5V、因此它不会启动。 我修复了以下问题:通过将迹线标记到这些引脚、现在所有其他 LDO 和直流输入都由5V 输入供电、而不是由 SYS1/2提供。 这对我来说是正确的。 我能够看到 ROM 代码 正常工作、并且能够在电路板上加载 SPL。
我的问题是、其中一个电路板最近停止生成电压、尽管它具有所有正确的连接。 在进行一些探测之后、我能够看到 SYS1/2引脚输出1V 电压(TPS 一点也不热)、这向我表明它正在尝试执行某项操作、但它只是无法执行任何操作。 如何进一步调试此问题? 我的 TPS 是否死了、我应该更改它吗?