This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:最大输出电容

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764412/tps65381-q1-max-output-capacitance

器件型号:TPS65381-Q1

您好!

我的一位客户提出了以下问题、

线性稳压器需要最大输出电容。 (最大5uF)

对于3.3V、我有一个单独的直流/直流转换器。 同时、该单独转换器的负载仅变为剩余的一个 IC、该 IC 内部具有小型隔离式电源传输。 该 IC 建议在输入和输出端使用10uF 的电容。
在输出端为10uF 充电可能会导致相当大的峰值负载、因此我认为输入端需要10uF 电容。 (如果可以将其降低至1uF、我没有从 IC 供应商处获得建议)

因此、当我将该负载移至 TPS65381时、我必须将电容负载增加到大约14uF。 如果 TPS 3.3V LDO 输出上出现15uF 而不是5uFmax 的问题、您能给我一个建议吗?

PCB 上有一定的物理距离、因此至少会有几毫欧的布线电阻。

提前感谢、

-尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Needhu、

     TPS65381-Q1的最大电容要求基于输出电容的紧密耦合。 在稳压器引脚上直接放置不超过5uF 的电流。 走线路由到负载后、可以在负载处添加更多电容。 迹线将对电容进行去耦。

     在增加更多电容时、需要由客户验证稳压器的正确启动和运行、但您应该能够通过 LDO 和负载之间的迹线去耦达到40uF。 在向该电源轨添加更多电容时、请测试并验证启动过程和运行情况。