请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381-Q1 您好!
我的一位客户提出了以下问题、
线性稳压器需要最大输出电容。 (最大5uF)
对于3.3V、我有一个单独的直流/直流转换器。 同时、该单独转换器的负载仅变为剩余的一个 IC、该 IC 内部具有小型隔离式电源传输。 该 IC 建议在输入和输出端使用10uF 的电容。
在输出端为10uF 充电可能会导致相当大的峰值负载、因此我认为输入端需要10uF 电容。 (如果可以将其降低至1uF、我没有从 IC 供应商处获得建议)
因此、当我将该负载移至 TPS65381时、我必须将电容负载增加到大约14uF。 如果 TPS 3.3V LDO 输出上出现15uF 而不是5uFmax 的问题、您能给我一个建议吗?
PCB 上有一定的物理距离、因此至少会有几毫欧的布线电阻。
提前感谢、
-尼德胡