请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138ALLCEVM150 主题中讨论的其他器件: UCD3138A
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们使用 UCD3138ALLCEVM150 LLC 评估板(FW:LLCHBFirmware-1.2)评估 UCD3138a。 在评估过程中、我们在使用 Fusion Digital Power Studio (版本3.0.31)获取超过400kHz 的开关频率(最小脉宽≈1us)方面遇到了一些困难。
请允许你就此问题发表一些看法。 如果有必要使用 Code Composer Studio 修改固件、请先通知寄存器进行尝试、这样您就可以让我开始吧。
非常感谢、致以诚挚的问候、
旋转