This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138ALLCEVM150:最小脉宽

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ALLCEVM150, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764279/ccs-ucd3138allcevm150-minimum-pulse-width

器件型号:UCD3138ALLCEVM150
主题中讨论的其他器件: UCD3138A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们使用 UCD3138ALLCEVM150 LLC 评估板(FW:LLCHBFirmware-1.2)评估 UCD3138a。 在评估过程中、我们在使用 Fusion Digital Power Studio (版本3.0.31)获取超过400kHz 的开关频率(最小脉宽≈1us)方面遇到了一些困难。

请允许你就此问题发表一些看法。 如果有必要使用 Code Composer Studio 修改固件、请先通知寄存器进行尝试、这样您就可以让我开始吧。

非常感谢、致以诚挚的问候、

旋转

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您两次询问同一个问题、请检查另一个主题、您将从那里获得帮助。 我要关闭此主题。