请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28180、 UCC28070、 UCC28951、 UCC28950您好!
建议使用适用于2200W、输入230V 1 pH 50Hz、输出72VDC 的交流/直流转换器的控制器 IC,我需要 PFC 校正和隔离,此要求适用于锂离子电池充电器。
此致、
Sathishkumar V.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Sathishkumar、
对于 PFC 级、您可以使用 UCC28180 CCM PFC 控制器 www.ti.com/.../UCC28180或 UCC28070交错式 CCM PFC 控制 器 www.ti.com/.../UCC28070。
对于隔离级、我建议使用 UCC28951 、它是 UCC28950相移全桥控制器的新版本、是替代产品 www.ti.com/.../UCC28951。
我们有几个可能感兴趣的参考设计。
2kW PFC + PSFB (UCC28180 + UCC28950)、 
UCC28180 3.5kW、 http://www.ti.com/tool/TIDA-00779
此致
Peter