This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于设计2200W 模块的建议

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070, UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764218/suggestion-for-to-design-2200w-module

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28070UCC28951UCC28950

您好!

建议使用适用于2200W、输入230V 1 pH 50Hz、输出72VDC 的交流/直流转换器的控制器 IC,我需要 PFC 校正和隔离,此要求适用于锂离子电池充电器。

此致、

Sathishkumar V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathishkumar、

    对于 PFC 级、您可以使用 UCC28180 CCM PFC 控制器 www.ti.com/.../UCC28180或 UCC28070交错式 CCM PFC 控制 器 www.ti.com/.../UCC28070。

    对于隔离级、我建议使用 UCC28951 、它是 UCC28950相移全桥控制器的新版本、是替代产品 www.ti.com/.../UCC28951。

    我们有几个可能感兴趣的参考设计。

    2kW PFC + PSFB (UCC28180 + UCC28950)、

    UCC28180 3.5kW、 http://www.ti.com/tool/TIDA-00779

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    感谢您提供相关信息、
    是否提供了结合 PFC 和隔离部分(即 UCC28180和 UCC 8951的组合模块)的任意演示模块。

    此致、
    Sathishkumar V.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sathishkumar、

    您还需要什么信息?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我需要一个同时涉及 PFC 和隔离 IC (UCC28180和 UCC28950)的演示板,

    此致、
    Sathishkumar V.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sathishkumar、

    产品网页上提供了适用于 UCC28180和 UCC28950/1的可在线订购 EVM。 UCC28180 EVM 的功率约为300W、UCC28951的功率约为600W。

    TI 没有 PFC + PSFB EVM 组合。

    TI 未提供参考设计的演示板、但提供了光绘文件、原理图和 BOM、以便客户自行组装设计。

    此致

    Peter