This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:350ms 后关闭

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763210/tps23754-shutting-down-after-350ms

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:TPS65400

协商阶段会发生什么、电源开始调节、然后关闭。  

神秘的是、同一批次的其他电路板能够正常工作。 大约20%的人有这个问题。

设计遵循 PMP5236修订版 A、包括布局(请参阅下图)

请参阅随附的 pdf 原理图。  

从无负载/无稳压超过12V 输出的电路板上进行的测量。 还尝试将100欧姆电阻负载连接到12V。

另一种现象是、12V 输出不会上升到12V、而是在350ms 时间内下降到0之前调节到@5V 以下。  

黄色迹线是电压、蓝色迹线是电流(10欧姆电阻器)

e2e.ti.com/.../SSN_5F00_Multi_5F00_Serial_5F00_Local_5F00_Pwr.pdf

顶视图

从底部看

俯视图红色顶部轨迹

底视图蓝色-底部迹线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您发帖。 我将查看您的原理图、并在明天回到办公室时发布一些内容。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您是否满足输入端10mA 的维持功率特征电流要求? 它是否会随负载移除输入电压?

    此外、您是否有 Vout 行为的波形、以及 VC 的波形?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定"满足输入端10mA 的维持功率特征电流"是什么意思-您是否询问是否始终存在10mA 负载?

    它是否会随负载移除输入电压? 如果 是,答案是"是"

    我将捕获 VOUT 和 VC 的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 IC U28以移除除大容量电容器和去耦电容器之外的所有负载。

    针对1K 负载在 C63顶部添加了1K 电阻、该电阻负载应该为12mA。

    粉色线是 VC

    蓝色线为 Vout/12V

    缩小到更长的时间范围、以显示输出斜降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我决定进行两次描记。 一个工作板和一个故障板(移除了下游电源并安装了电阻负载)

    这是工作板  

    对于不工作的电路板、这里的设置是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在不工作的电路板上、您能否查看电容大小以及 VC 引脚是否存在泄漏? 原理图上的22uF 与原始 PMP5236相同、但可能存在汇编错误。

    此外、我已查看了您的原理图、但未发现任何问题。 如上所述、请确保 TPS65400降压转换器已断开连接、并且在调试期间取消填充 C65和 C166输入大容量电容器。


    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将检查。
    请记住、我在其他由不同组件库存构建的设计上遇到了这一"良率"问题。
    我还发现 VC 引脚上的电压峰值为~55V、令人惊讶、因为22uF 电容器上的额定值为16V。 该峰值是否为预期值?

    除此之外、还有其他我应该看的东西吗?
    在非工作电路板中、输出电压几乎立即逐渐上升、但在工作单元中、输出电压在80ms 后急剧上升、这是否很重要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我发现有一个开孔导致 C77+TPS23754和 D11+C70+C71断开
    在 VC 网络的两个隔离段之间添加返修跳线可以解决该问题。

    我检查了其他具有类似症状的设计、它们没有相同的问题、因此我将继续检查这些设计以找出问题的根本原因。