This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5155-Q1:CS 引脚的组件选择

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763634/webench-tools-lm5155-q1-component-selection-for-cs-pin

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 WEBENCH 为 LM5155生成设计、在该设计中、我将24VDC 升压至100VDC、输出电流为0.2A。 WEBENCH 完成了设计并选择了器件值。 我将浏览数据表以验证器件选择、现在我一直在讨论 RSL 值选择的等式9以及 RF 和 CF 值的等式13。

基于 WEBENCH 建议:
VLoad =100V
Vf=0.62V
Vsupply = 24V
LM = 33uH
Rs = 47m Ω
Fsw = FRT = 1.97MHz
RSL = 1k Ω

RF = 97.6欧姆

CF = 1nF

公式9表明、应选择 RSL 以实现82%的感应电流下降斜率。 如果我将 RSL = 1k 设置为 WEBENCH、则建议我的计算结果为127%(我不知道是否存在正则/允许的值)。 如果我求解 RSL 以实现82%、我得到的电阻值为173.11欧姆。

公式10计算稳定状态下的峰值电感器电流限制。 如果我按照 WEBENCH 的建议使用1k 的 RSL、则峰值电流为1.64A、这在 WEBENCH 建议的电感器规格范围内。 但是、如果我为 RSL 使用174欧姆电阻器、则电感器峰值电流为2.04A、超出电感器的限制。 我不介意选择一个新的电感器、我只需要知道哪个 RSL 正确。

公式13有助于确定 CS 引脚的 RC 滤波器值。 WEBENCH 推荐的 RF 和 CF 值不能满足所需的不相等条件。 选择新值是相当简单的、我不知道为什么 WEBENCH 建议使用这些值、如果它们不起作用的话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢您提出问题。

    请查看下面的设计指南。 这提供了将 LM5155配置为升压的详细设计示例。
    www.ti.com/.../snva824

    RSL 选择只是增加额外的斜率补偿。 这反过来将改变峰值电流限制。根据所述的值、任何一个 RSL 值都将起作用。 我建议使用173.11欧姆的值。 这应该是一个足够的斜率、而不会增加过多的斜率补偿。

    谢谢、

    Garrett