主题中讨论的其他器件:LM5155
工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 WEBENCH 为 LM5155生成设计、在该设计中、我将24VDC 升压至100VDC、输出电流为0.2A。 WEBENCH 完成了设计并选择了器件值。 我将浏览数据表以验证器件选择、现在我一直在讨论 RSL 值选择的等式9以及 RF 和 CF 值的等式13。
基于 WEBENCH 建议:
VLoad =100V
Vf=0.62V
Vsupply = 24V
LM = 33uH
Rs = 47m Ω
Fsw = FRT = 1.97MHz
RSL = 1k Ω
RF = 97.6欧姆
CF = 1nF
公式9表明、应选择 RSL 以实现82%的感应电流下降斜率。 如果我将 RSL = 1k 设置为 WEBENCH、则建议我的计算结果为127%(我不知道是否存在正则/允许的值)。 如果我求解 RSL 以实现82%、我得到的电阻值为173.11欧姆。
公式10计算稳定状态下的峰值电感器电流限制。 如果我按照 WEBENCH 的建议使用1k 的 RSL、则峰值电流为1.64A、这在 WEBENCH 建议的电感器规格范围内。 但是、如果我为 RSL 使用174欧姆电阻器、则电感器峰值电流为2.04A、超出电感器的限制。 我不介意选择一个新的电感器、我只需要知道哪个 RSL 正确。
公式13有助于确定 CS 引脚的 RC 滤波器值。 WEBENCH 推荐的 RF 和 CF 值不能满足所需的不相等条件。 选择新值是相当简单的、我不知道为什么 WEBENCH 建议使用这些值、如果它们不起作用的话。