请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 主题中讨论的其他器件:BQ24725A、
根据技术参考手册、我了解到 BQ4050具有用于智能充电的 JEITA 充电算法。 这是否意味着仅 BQ4050 IC 就可以根据相对充电状态控制电流流入?? 我的问题是、如果我的电池组能够获得最大3安的电流、并且我将最大充电 电流设置为3A、并且我在电池组引脚上提供6A 的充电电流、那么仅 BQ4050会将电流限制为3A (在本例中)、 或者我是否需要使用外部充电控制器(如 BQ24725A)??
谢谢、
最棒的
Mahesh。