This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC 是否可以控制充电电流的流入?

Guru**** 2782345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763827/does-the-ic-can-control-inflow-of-charge-current

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ24725A

根据技术参考手册、我了解到 BQ4050具有用于智能充电的 JEITA 充电算法。 这是否意味着仅 BQ4050 IC 就可以根据相对充电状态控制电流流入?? 我的问题是、如果我的电池组能够获得最大3安的电流、并且我将最大充电 电流设置为3A、并且我在电池组引脚上提供6A 的充电电流、那么仅 BQ4050会将电流限制为3A (在本例中)、 或者我是否需要使用外部充电控制器(如 BQ24725A)??


谢谢、
最棒的
Mahesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您确实需要一个充电控制器来设置电流。 充电电流和电压寄存器仅供参考、可由智能充电器或主机查询以设置充电电流。 监测计只能打开或关闭 FET。 它无法控制充电器提供的充电电流值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、
    感谢您的回复。 建议我将一些充电控制器与 BQ4050配合使用、以实现高达6A 的最大电流。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在充电器中发布问题、有人会回答您。