This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:无 UART 通信信号

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762772/bq76pl455a-q1-no-sign-of-uart-communication

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

尊敬的所有人:

我在定制 PCB 之间建立通信时遇到问题、BQ76PL455A 用作电池堆栈监视器(不带菊花链的单个监视器配置、6节串联电池)。 主机控制器为 STM32F4。 根据软件参考设计、我正在尝试从监视器获取响应(读取器件地址)。 遗憾的是、BQ76PL455的 TX 线路无提示死区、我无法获得任何响应。 我已经讨论了具有类似问题的主题、我确认了以下事项列表:

-芯片对 WAKEUP 引脚作出反应、外部 LDO 在 WAKEUP 引脚置为有效后、在 VP 引脚上提供良好且干净的5.3V 电压

UART 配置包括:TX 和 RX 上的100k Ω 上拉电阻、COMML-具有100k 下拉电阻、COMML+具有100k 上拉电阻至 V5VAO、FAULT_N 通过主机控制器的内部下拉电阻下拉。

-我已经检查了示波器和 PC 终端上 RX 引脚上从主机控制器发送的数据、这是正确的

主机控制器的 UART 接口具有250k 波特率、8个数据位、无奇偶校验和一个停止位

-主机控制器被设置为等待来自监视器的传输结束(如果消息类型为带响应写操作),因此我想无法输入过多的命令并放宽同步

但是、我仍然无法获取任何数据、我是否错过了任何内容?

提前感谢、

Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    感谢您选择 Bq76PL455。

    将 WAKEUP 引脚置为有效后、是否将其保持在低电平状态?

    如果唤醒仍处于高电平状态、455将循环关闭并立即打开。

    Andy

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:
    没有、我将唤醒保持在高电平状态、根据数据表中的7.4.3 (根据我的理解、如果我错了、请纠正我的错误)点、将 WAKEUP 引脚置为有效(将其设置为逻辑高电平)会将器件从关断状态移至空闲状态、并将其取消置为有效会再次关断。 正如您所建议的,我在一段时间后尝试将 WAKEUP 引脚取消置位,这基本上会在 WAKEUP 时发送脉冲。 我尝试了1ms、5ms 和500ms 脉冲宽度(0-1-0脉冲)。 遗憾的是、在这样做之后、VP 电压未被调节(远低于5.3V)、因此我猜器件会恢复到关断状态。

    更新:

    我还测量 VM 电容电压和 V5VAO、同时按照我的方式将唤醒引脚置为有效、VM 上似乎缺少-5V 电压

    还检查了提供2.5V 电压的 VREF、我还检查了 VM 是否与 GND 短路、但没有。 已更换 VM CAP、但仍无通信


    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    更多详细信息、请参阅 DS 的第7.4.1节 SHUTDWON、第7.4.2节唤醒、EC 表6.18。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我设法使 BQ 正常运行并读取电压、问题确实是唤醒引脚管理错误、可能与焊接作业不足结合在一起。 总之、感谢您指明正确的方向!

    Bartosz