主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A
尊敬的所有人:
我在定制 PCB 之间建立通信时遇到问题、BQ76PL455A 用作电池堆栈监视器(不带菊花链的单个监视器配置、6节串联电池)。 主机控制器为 STM32F4。 根据软件参考设计、我正在尝试从监视器获取响应(读取器件地址)。 遗憾的是、BQ76PL455的 TX 线路无提示死区、我无法获得任何响应。 我已经讨论了具有类似问题的主题、我确认了以下事项列表:
-芯片对 WAKEUP 引脚作出反应、外部 LDO 在 WAKEUP 引脚置为有效后、在 VP 引脚上提供良好且干净的5.3V 电压
UART 配置包括:TX 和 RX 上的100k Ω 上拉电阻、COMML-具有100k 下拉电阻、COMML+具有100k 上拉电阻至 V5VAO、FAULT_N 通过主机控制器的内部下拉电阻下拉。
-我已经检查了示波器和 PC 终端上 RX 引脚上从主机控制器发送的数据、这是正确的
主机控制器的 UART 接口具有250k 波特率、8个数据位、无奇偶校验和一个停止位
-主机控制器被设置为等待来自监视器的传输结束(如果消息类型为带响应写操作),因此我想无法输入过多的命令并放宽同步
但是、我仍然无法获取任何数据、我是否错过了任何内容?
提前感谢、
Bartosz