This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC2803:UCC2803/反激式参考设计

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2803, UCC2805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763890/webench-tools-ucc2803-ucc2803-flyback-reference-design

器件型号:UCC2803
主题中讨论的其他器件: UCC2805

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

要求:
  1. I/P 电压= 9V 至32V
  2. O/P 电压= 15V
  3. O/P 电流= 2A 标称值
  4. O/P 调节=±1%
  5. 隔离式电源

关于上述规格、我使用了"UCC2803"。

您能否分享满足所有要求的参考设计。

此外、请分享同一器件的设计计算表。

等待您的快速回复!

谢谢、

BR、  

Mukesh Kesarwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukesh、

    Webench 建议使用 UCC2805、该控制器与 UCC2803属于同一系列、但其占空比限制为50%、而 UCC2803具有更高的占空比能力。

    我已经检查了我们的参考库、看不到与您的要求非常匹配的地方。

    我建议您使用基于 UCC2805的 Webench 设计作为原型的起点。 TI 还提供了功率级设计器工具、用于计算功率级电压和电流并为设计提供良好的起点。

    www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER

    该工具可用于设计多种拓扑、还包含有关控制环路设计的部分。

    TI 库中有许多有关电源设计的文章、可在此处 www.ti.com/.../login.shtml 找到

    UCC2805数据表的10.2.1部分介绍了反激式设计、并给出了设计过程中涉及的公式。

    此致

    Peter