请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2803 主题中讨论的其他器件: UCC2805
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
要求:
- I/P 电压= 9V 至32V
- O/P 电压= 15V
- O/P 电流= 2A 标称值
- O/P 调节=±1%
- 隔离式电源
关于上述规格、我使用了"UCC2803"。
您能否分享满足所有要求的参考设计。
此外、请分享同一器件的设计计算表。
等待您的快速回复!
谢谢、
BR、
Mukesh Kesarwani