This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS53681:(11h) STORE_DEFAULT_ALL 命令

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763276/linux-tps53681-11h-store_default_all-command

器件型号:TPS53681

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

  在《技术参考手册》第2.4.7 (11h)章 STORE_DEFAULT_ALL 中、它说:

   >>但是、在写入操作期间器件可能没有响应、并且会产生不可预测的存储器存储结果。

   >> TI 建议在发出此命令之前禁用两个通道的电源转换。

 Q1)要对 TPS53681进行 NVM 编程 、我们应禁用两个通道的电源转换

      在发出 STORE_DEFAULT_ALL 命令之前?

  

 谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、是的、是的。 我建议您在发布 Store Default 操作之前将两个 VR_EN 引脚保持在低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    关于 TPS53681、如果 AVR_EN 和 BVR_EN 引脚都设置为高电平、
    是否可以按如下方式通过 F/W 禁用电源转换?
    1) 1)禁用电源转换的过程
    1-1)将 ON_OFF_CONFIG (CMD)的 bit [3]设置为1b。
    >>器件对 ON 位做出响应。
    1)并将 ON_OFF_CONFIG (CP)的 bit [2]设置为0b。
    >>器件忽略 AVR_EN/Ben 引脚、开/关仅由 OPERATION 命令控制。

    1-3)将操作(ON)的位[7]设置为0b。
    >>禁用电源转换。

    启用电源转换的过程也使用 ON_OFF_CONFIG 和 OPERATION 命令的位。

    谢谢你。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 如您所述、也可以通过 PMBus 禁用电源转换、方法是首先设置 on off config 命令以观察操作、然后命令关闭电源转换并运行。