请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 工具/软件:Linux
尊敬的先生:
在《技术参考手册》第2.4.7 (11h)章 STORE_DEFAULT_ALL 中、它说:
>>但是、在写入操作期间器件可能没有响应、并且会产生不可预测的存储器存储结果。
>> TI 建议在发出此命令之前禁用两个通道的电源转换。
Q1)要对 TPS53681进行 NVM 编程 、我们应禁用两个通道的电源转换
在发出 STORE_DEFAULT_ALL 命令之前?
谢谢你。
此致。