This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:请帮助分析 FLT 触发的原因

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L, TPS25940-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762734/tps25942l-please-help-to-analyze-the-cause-of-flt-trigger

器件型号:TPS25942L
主题中讨论的其他器件: TPS25940-Q1

降级器、

请帮助分析 FLT 触发的原因、谢谢!

在 SSD 服务器机架中,有一个正常工作的光盘 A,当我们在另一个插槽中时,插入光盘 B (光盘 A 和光盘 B 都使用 TPS25942L 的 SSD,它们是相同的产品),可能会触发工作光盘 A 中的 TPS25942L FLT 警报

首先、我们怀疑它可能会在插入光盘 B 时导致机器盒电源干扰、从而导致 TPS25942L FLT 警报。 经过大量监控、我们发现在 FLT 警报之前、12v 电源是正常的、没有过压和欠压现象。

下图:

绿线:PLT

蓝线:12V 电源输入

黄线:常闭

 

我们尝试使用 TPS25942L EVM 套件。

我们执行这些操作、连接到 SSD 前面的电源开发板( 即12v 电源-> TPS25942L EVM -> SSD 卡)。

遗憾的是、问题仍然存在、TPS25942L EVM 仍然出现 FLT 警报。

这可能会排除我们的电路板设计和布局非常好。

下图 是红色 PLT、 绿色-12 V 电源、黄色 SSD 板 FLT。

请帮助分析 FLT 触发的原因、谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa Duan、

    感谢您的支持!

    在我看来、由于反向电流保护、FLT 正在置为有效。
    当光盘 B 插入 Vin 环时、会触发光盘 A 上电子保险丝的反向保护比较器。您可以通过在 Vin 总线上添加更多电容进行检查。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    感谢你的建议。

    电路熔断。 您能帮我更改电容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa Duan、

    在12V 源极侧(在下图中标记)添加0.1uF 至1uF、这有助于吸收相邻卡插入引起的瞬态。 另请参阅 www.ti.com/.../slva703.pdf

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    根据您的建议、已对其进行测试、问题也是一样的。

    测试:SSD 的 Vin 电容从0.1uF 增加到1uF。 问题仍然相同。 从示波器可以看出这一点。


    此外、Vin 的电容为:

    采用 TI 官方 TPS25942L EVM 也会导致问题。 其 Cvin 电容器为1uF、如电路图所示。


    2.我们已尝试将开发板 Cvin 的电容增加到100uF 甚至330uF、但问题仍然存在。

    是否有其他方法可以避免 FTE 警报?

     

    非常感谢您的帮助!

     

    此致

    Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa Duan、

    TPS25942L EVM 配置为在电源多路复用器配置中使用该器件、这与您的应用不同。

    当输入电压比输出电压下降10mV 时、反向电流比较器将 FLT 输出置为有效。 此功能对于电源多路复用应用至关重要、因为该应用会在您的系统使用中产生错误警报。
    解决此问题的一种方法是使用反向电流阈值更高的器件。 TPS25940-Q1具有-66mV 阈值、可更好地防止输入电压振铃触发反向电流切断。
    请与 TPS25940-Q1核实、它与 TPS25942L 引脚对引脚兼容

    此致、
    Rakesh