This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:OCL 功能问题

Guru**** 2614365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763522/tps56c215-ocl-function-issue

器件型号:TPS56C215

您好!

我的客户遇到有关 TPS56C215-EVM 的 OCL 函数的问题:

VIN=5V;

Vout=1.8V (R7=20K);

L1=680nH;

MODE:(R5=51k,R4=91K)

当负载从2A 变为12A,时、OCL 波形与数据表说明不同。(CH1:Iout;CH2:Vin;CH3:Vout):

数据表:当输出电压低于初始电压的68%时、UVP 打开、并在1ms 后关闭器件。

然后、在7ms 的断续模式后、复位器件、测试波形未显示它。

请帮我找出原因。 谢谢。

以下两个测试波形: CH1:Iout;CH2:Vin;CH3:Vout

这是 SW 引脚的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、  

    1、根据您的模式选择、OC 谷值为11.5A。 您的电路中的纹波为2.12A。 如果您更改12A 负载、电感器电流的谷值约为10.94A。 它无法使 IC 发生 OC 保护。 负载小于12A。 我认为它不会触发 IC OC 保护。 如果您要测试 OC、请使用较大的负载、例如15A。 也可以直接对输出电压进行硬短路。  

    2、请检查电源是否支持12A 负载。 负载线应足够短。   

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    很抱歉、我的描述有误、实际负载为2A 至20A。


    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    让我们通过电子邮件进行讨论。
    我关闭这个。
    非常感谢。