请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542-G1 尊敬的 TI 客户:
我的客户希望在系统中使用 最小工作电流为200~300uA 的监测计。 他们想知道 BQ27542是否能够测量这一微小的电流并报告精确的 RSOC、
如果是、电路应该是什么? 如果没有、是否有其他测量仪表器件 可以实现 该 精度? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 客户:
我的客户希望在系统中使用 最小工作电流为200~300uA 的监测计。 他们想知道 BQ27542是否能够测量这一微小的电流并报告精确的 RSOC、
如果是、电路应该是什么? 如果没有、是否有其他测量仪表器件 可以实现 该 精度? 非常感谢。